This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:USB4 gen3x2

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333109/tmuxhs4412-usb4-gen3x2

器件型号:TMUXHS4412

您好!

我是否可以知道 TI 将 USB4 gen3x2 2:1 多路复用器更改为  TMUXHS4412?

由于 TMUXHS4412仅支持 2x2下的 USB4。 我想知道有新产品可以支持此功能吗?

如果是、请帮助发送至我们当地的 FAE KO、Zoe

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

      我们 还没有其他多路复用器器件。 但    TMUXHS4412的 BW 为13GHZ、可支持高达20Gbps 的数据速率。  

      USB4 Gen3 x 2为每单通道20Gbps、 TMUXHS4412  仍可支持20Gbps x2通道。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我在网站上看到下面的描述是 USB4 Gen2X2而不是 USB4 Gen3X2、所以我想再次与您确认。 此外、TI 是否有任何包含 AUX 的 USB4 MUX 组件? 请协助确认、谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好:

      我确认 TMUXHS4412应该适用于 USB4.0 Gen3x2。

    稳压器

    布赖恩