This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:输出占空比

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333460/sn65lvds047-output-duty-cycle

器件型号:SN65LVDS047

您好!

我的客户为 Dinx 提供了40%-60%占空比时钟。
在这种情况下、可以实现多大的占空比输出?
大约可以估计为35%-65%吗?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的占空比失真定义为"差动脉冲偏斜(tPHLD - tPLHD)"参数、值为50ps (典型值)。 在脚注5中、输出标准是在45-55%的占空比下测量的、这意味着 对于45-55%范围内的占空比输入、此数据表只能保证一个50ns (典型值)- 300ns (最大值)的占空比失真范围。  此 参数可用于计算失真 对输入频率的影响。

    此致、Amy