This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333986/tfp401a-tfp401a

器件型号:TFP401A

我可以将 TFP401A 替换为 Sil1151CLU100吗?

如果可以、TFP401A 上的哪些引脚对应于 Sil1151CLU100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ramin、  

    您是否能够共享 Sil1151CLU100的数据表? 我无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SiI_5F00_1161_5F00_tJun_2D00_2005.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ramin、

    引脚排列的唯一区别是引脚1和99。  

    引脚1 TFP401A:

    引脚1  Sil1151CLU100:

    引脚99 TFP401A:

    引脚99 Sil1151CLU100:

    这两个引脚应该是可互操作的、但了解其中的差异非常重要。 是的、此器件应该能够替代此插座。 为何要替换 TFP401A?