This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55189A:数据表中的功耗额定值表是谈到器件可承受的最大功耗还是该器件的最大功耗?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333722/sn55189a-does-the-dissipation-rating-table-in-the-datasheet-talks-about-the-maximum-power-dissipation-that-the-device-can-withstand-or-the-maximum-power-consumed-by-the-device

器件型号:SN55189A

您好!

数据表中的功耗额定值表是否谈到了器件可承受的最大功率耗散或器件的最大功耗? 我认为这是该特定封装所允许的最大功率耗散。 但我想确认我的理解是否正确。 请您确认吗?

谢谢!  

Komal Garlapati。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komal:

    这是器件在不损坏的情况下可以耗散的最大功率、但该表需要注意一些重要事项。  

    从该表中、您可以从环境阻抗- R_Theta_JA 推导出热阻。

    例如、使用表中的"D"封装行。  

    使用以下等式:

    TJ = TA + R_theta_JA * P_dissed  

    其中、TJ 最大值为150C (未直接在数据表中列出)、但最大储电量为150C、最大储电量通常等于最大结温)  

    那么、代入第1行的25C 值:

    150C = 25C + R_theta_JA * 0.95W

    R_theta_JA (D 封装)=(150C - 25C)/0.95W ~ 131.6 C/W  

    您可以在其他软件包上使用此过程-具体取决于您使用的软件包。  

    问题在于 R_theta_JA 在很大程度上取决于系统且是可变的、并且数据表中包含的表假定该表是静态和理想的 R_theta_JA、这与您在实际中无法看到的情况不同。  

    有一个流程可以找到本应用手册中提到的有效 R_theta_JA: https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts = 1709826375232&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    它还包括大量有关热指标的信息。 由于这是一个较旧的器件、因此我们不直接在该器件上指定热参数。  

    为了微调系统并找到系统的实际断点、需要对"实际"系统本身进行热分析。  

    因此、这基本上让我们了解了在我们特定的设置中可以达到的最大功率-但是对于特定于系统的最大功率耗散、必须找到有效的 R_theta_JA。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    非常感谢您的讲解。 它让我能够非常好地了解热分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komal:

    没有问题-我很高兴它是清楚的!

    如果您有任何其他问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森