This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:采用 PCi2050B 设计的载板、用于 PCI 总线插槽扩展、从而导致 SBC 故障或挂起问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328799/pci2050b-carrier-board-designed-with-pci2050b-for-pci-bus-slot-extension-leading-to-sbc-fail-or-hanging-issue

器件型号:PCI2050B

您好、TI 团队、  

希望您做得好。

我们已经使用 PCI2050B 设计了一个用于 PCI 总线插槽扩展的载板、但是将板插入带 SBC 的背板时无法被检测到、并导致 SBC 引导失败或挂起问题。 参考原理图设计了原理图。 当插入具有 PCI2050B 芯片组的载板而未在扩展的 PCI 总线插槽上安装任何附加板时、我们会观察到这一问题。

请尽早就此寻求您的支持、并请恢复以了解更多信息。  

谢谢。此致、

Venkat Rao.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    当您参考参考参考原理图时、您指的是此文档吗?  e2e.ti.com/.../8004.PCI2050-EVM-Schematic.pdf

    另请注意随附的实施指南: e2e.ti.com/.../6355.PCI2050B-Implementation-Guide.pdf

    遗憾的是、由于器件已过时、对该器件的支持非常有限。 如果您有任何后续问题、敬请告知。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我们参考了相同的原理图和实施指南、但面临着上述问题。  

    有任何线索吗???

    此致、

    文卡特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我不确定您的设计是什么-您是否有设计原理图?

    另请注意随附的勘误表: e2e.ti.com/.../PCI2050B-Errata-sllz041b.pdf

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    不过、我们解决了上述问题。 现在、已检测到 PCI 桥接器、但未检测到次要总线上连接的设备。  

    你能不能在这里问我一下?  

    您能告诉我哪些信号对检测很重要吗?  

    如果适用于 PCI 总线、您可以与我分享任何应用说明吗?  

    此致、  

    文卡特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    您能否说明前一个问题是如何解决的?

    有各种 PCI 控制信号被路由到每个 AD 卡(例如 CLKOUTx)以及许多共享的 PCI 总线信号(PCI[31:0]、C/BE#[3:0]等)。 关于 PCI 总线、我最好的参考资料是 PCI2050B 数据表和实施指南。

    此致!
    大卫