This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:电平转换 I2C 总线中继器

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333902/tca9517-level-shifting-i2c-bus-repeater

器件型号:TCA9517

大家好、

我对 TI 部分有疑问: TCA9517电平转换 I2C 总线中继器

在这里、如何测量此 IC 的 VIH 和 VIL、以及要连接的输入和输出电路是什么。在此检查时、我需要根据数据表验证 VIH 和 VIL。

如何连接 EN 引脚、应输入哪个引脚以及在何处验证 OUT。

请参阅此数据表链接: TCA9517电平转换 I2C 总线中继器数据表(修订版 D)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saikumar:

    要查看控制器/目标器件是否与 TCA9517的 VIH/VIL 要求兼容、请与控制器/目标器件进行检查、以查看其逻辑阈值(VOH / VOL)是否 符合。 TCA9517的 VIL/VIH 阈值符合 I2C 标准(对于任何高于 VCC 70%的输入信号、如果输入信号低于 VCC 的30%、则输入信号被视为逻辑高电平)。 请注意、由于该器件具有静态失调电压、因此在 B 侧有不同的 VIL 要求(也称为 VILC):

    从 B->A 侧驱动信号的器件必须能够驱动低于 VILC 要求、才能被视为返回到器件的输入低电平。  

    EN 引脚通过上拉至 VCCB 的电阻在内部偏置为高电平。 如果需要禁用输出、则将该节点拉至低电平。 两个通道 SCL/ SDA 是自动双向的、因为两个通道的设计是相同的。  

    此致、

    插孔