This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36954:DS3695N/NOPB 替代产品

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332942/ds36954-ds3695n-nopb-replacement

器件型号:DS36954
主题中讨论的其他器件:SN65C1167ETHVD1420

您好、TI!

您能否为 DS3695N 推荐正确的替换部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    DS3695器件是我们唯一一款4tx 4rx 485收发器。 我们需要使用多分立式解决方案来获得相同的通道数。

    您是否需要20Mbps 支持或者10Mbps 是否足够?

    您是否需要设置半双工? (我们所有的2TX 2RX 都是全双工的、但我们可以将差分引脚短接使其变为半双工)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bobby、


    10Mbps 就足够了。 我们需要设置半双工。

    此致、
    尼克·鲁滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这看起来 SN65C1167E 可能是最佳选择。 不过、您需要将接收器通道与差分侧的驱动器通道短接、以使其采用半双工设置。 我看到此器件的唯一问题是驱动器/接收器使能引脚通道双通道(双通道器件)、因此您无法控制单个通道。  

    如果您更喜欢使用采用半双工设置的单通道器件(因为双通道器件在通道控制方面被限制为全双工)、您可以查看 THVD1420。 您需要4个这样的通道才能获得4TX/4RX 通道。  

    -鲍比