This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:使用直接连接电缆时、CC2是否可以保持断开?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333404/tusb320lai-can-cc2-be-left-disconnect-when-using-direct-connect-cable

器件型号:TUSB320LAI

大家好、我将定制 USB-C 电缆与 TUSB320LAI 配合使用、其中一半的电缆组件 插入计算机 USB-C 端口 、另一半的电线直接连接到 PCB。 由于它直接连接至 PCB、这一侧的方向是恒定的、无需 CC1和 CC2来感测连接器的方向。  

是否可以保持 CC2断开连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 将 Type-C 电缆的一侧连接到电路板、则无需同时连接 CC1和 CC2。 在这种情况下、应该可以将 CC2保持断开状态。

    是否计划在 Type-C 连接上通过 TX/RX 通道传递数据? 此外、您的 PCB 上的320LAI 是配置为 DFP 还是 UFP?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件正在 UFP 模式下使用、

    当 CC2断开连接时、OUT1和 OUT2是否会受到影响?

    我们目前有电子设备设置、因此如果 OUT1为高电平、系统将保持复位状态。 我们仅想在 PC 能够提供至少1.5A 电流的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT1和 OUT2不应受到影响、因为在您的情况下、电流模式将通过 CC1进行通信。 如果您计划使用超高速通道、如果您只使用 CC1、请将系统中的 TX/RX 连接至 TX1/RX1。

    由于您在检测到当前模式之前使系统处于复位状态、因此请确保在建立 USB 连接时没有时序违规。

    此致!

    谢恩