您好!
我想问一下是否可以 在下一个选项使用 DS90UB960-Q1:
CSI0正在传输960测试模式
CSI1从通道0-3传输输入视频。
谢谢
什穆埃尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想问一下是否可以 在下一个选项使用 DS90UB960-Q1:
CSI0正在传输960测试模式
CSI1从通道0-3传输输入视频。
谢谢
什穆埃尔
Shmuel 您好!
我会继续深入、现在就为您带来好消息。
如果我们选择不复制 CSI_TX_Port1上的 CSI_TX_PORT0的内容、则两个端口独立工作。
Patgen 仅连接到 CSI_TX_PORT0、并且可以通过复制从端口1上发出。 这意味着、是的、您应该能够在 CSI TX 端口0上获得 Patgen、并在 CSI TX 端口1上获得摄像头(RX 端口0)数据。
但正如我所说、 我们从未测试或验证过这个用例、也没有能力测试