This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:经测试的 CSI0测试模式和经测试的 CSI1经测试的 CH0-3

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322799/ds90ub960-q1-transmite-csi0-test-pattern-and-csi1-transmite-ch0-3

器件型号:DS90UB960-Q1

您好!

我想问一下是否可以 在下一个选项使用 DS90UB960-Q1:

CSI0正在传输960测试模式

CSI1从通道0-3传输输入视频。

谢谢

什穆埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel 您好!

    遗憾的是、它不受支持。 您可以使用摄像头输入或图形发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将测试模式仅发送到 CSI1吗?

    我是否可以仅传输通道0至 CSI0?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel 您好!

    否、必须在 CSI0上生成测试模式、然后在 CSI1上复制。

    这意味着您可以使用测试模式或通过 RX 端口处理传入数据。 不能混音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    那么、我可以在 CSI0上生成测试模式、并将通道0发送到 CS1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、

    正如我说过的、不能将传入信号和 Patgen 信号混用。 此外、我们从未对其进行过测试或验证、也无法进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel 您好!

    我会继续深入、现在就为您带来好消息。

    如果我们选择不复制 CSI_TX_Port1上的 CSI_TX_PORT0的内容、则两个端口独立工作。
    Patgen 仅连接到 CSI_TX_PORT0、并且可以通过复制从端口1上发出。 这意味着、是的、您应该能够在 CSI TX 端口0上获得 Patgen、并在 CSI TX 端口1上获得摄像头(RX 端口0)数据。

    但正如我所说、 我们从未测试或验证过这个用例、也没有能力测试