This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:可替代器件?

Guru**** 2880960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, SN75160B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334422/sn75160b-alternatives-parts

器件型号:SN75160B
主题中讨论的其他器件:SN65C1167E

您好,先生

由于 SN75160B 是最后一次购买、我看到  替代器件是 SN65C1167E

这两个器件是相同的吗?

我看到产品说明书与以前的产品

请推荐它,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我检查了我们的内部站点、两个部件之间的模具不同。  

    看起来推荐的新器件是 RS422收发器。 旧的 EOL 器件已经不再是我们所拥有的真正替代器件了、因为此类收发器(看起来像 RS -488)已经过时。 建议改为使用 RS422或 RS485。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 将停止所有 GPIB 收发器;没有简单的替代产品。

    您现在应该购买您需要的所有 GPIB 收发器。 如果无法实现、您或许能够通过一些努力来设计替代产品;请参阅 SN75160B:SN75161BDW 的替代产品。