This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:具有电压电平选择功能的 I2C 开关

Guru**** 2926350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333896/tca9546a-i2c-switch-with-voltage-level-selection

器件型号:TCA9546A

大家好、


我使用 TCA9546APWR 完成了 I2C 总线设计、并附上了图、便于查看。
您能否检查一下设计情况并告诉我、此电压转换是否可以安全保存?
 如果我们保持 I2C mater Voltage =1.8V、TCA9546APWR SUPPLY VCC =3.3V 且所有其他下游总线电压=3.3V、此电压转换是否有效。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1709825623660v1.png

此致、
苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    因此、要使该器件实现电压转换、您需要使   多路复用器电源的 VCC 小于3V。(1.8V 或2.5V 是多路复用器 VCC 的良好选择)

    降低电源电压可进行电压转换。

    请查看下面的详细说明

    VCC 需要有一个最小电压、此电压取决于系统中的最低电源电压。

    由于您的 I2C 主设备电压最低(1.8V)、因此我们可以使用 Vpass 图来确定可通过多路复用器的最小电压。

    Vpass =系统中的最低上拉电压= 1.8V

    我们看到 VCC = 3V。

    这意味着 TCA9546A 必须由小于3V 的 VCC 供电、否则电压转换将无法正常工作。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    感谢您的意见、

    此致、
    苏吉特