This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 100M 介质转换器持续传输来自 TD 引脚的未知信号

Guru**** 1159890 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321244/dp83869hm-dp83869hm-100m-media-converter-continuous-transmission-of-unknown-signal-from-td-pins

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVMDP83869

尊敬的 TI:  

我们已将 DP83869HM 配置为100M 介质转换器。  

当从铜侧连接到 PC 时、链路启动、并且寄存器读数始终显示正常值。  

问题在于、一旦自动协商完成且链路成功建立、DP 芯片就开始从 TD0和 TD1引脚向 PC 发送连续 MLT-3"无用"。  

 请在内部讨论并提供 DP83869HM 发生此类事件的运行条件的线索?

 随附了探测 单端的 TD0和 TD1的示波器屏幕截图、以便于更清楚地了解。  

有人能认出这些模式吗?  

此致

三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    我需要与团队讨论这一点。 请于周一2/5进行跟进。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    PHY 应在空闲期间发送 MDI 信号、以向其链路伙伴指示链路仍处于活动状态。

    如果有任何我可以帮助调试的链接或通信问题、请告诉我。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    感谢您的答复、

     附件中附有一些寄存器读数、供您进行类似审查。  根据数据表、寄存器1h 和 C01h 被读取两次、以获得有效值。  

    如果您发现任何异常、请告诉我。  

     SO_(P/N)引脚显示125MHz (8ns 脉冲)上重复的01模式。  

    当我们通过铜侧发送流量时、我们预计在 SO_(P/N)引脚上会看到不重复的二进制模式、但没有。  

    这就是问题所在。  

    在 SO_(P/N)重复的01 PATTEN 永远不会停止。  

     我们确实需要您的专家帮助来解决这个问题。  

     

    您的友好响应非常重要、

     

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    感谢您分享寄存器转储以及有关该问题的更多详细信息。

    您能否将方框图与预期的信号链共享?  器件可能未设置为正确的模式、这是预期的信号链吗?

    寄存器指示链路建立而没有任何错误。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    再次感谢您的快速响应。  

     是的、我们的拓扑符合相对于数据表的图7和图9-12。  

     Evan,在这种情况下,如果在  DP 芯片寄存器上有铜侧 Rx 数据包计数器会有很大帮助?  

    无文档记载的寄存器上可能存在此类计数器?

     这将帮助我们度过一段美好的时光。  

     

    祝你一切

    顺利。 三州市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    遗憾的是、使用 PRBS 发生器/校验器时、只有一个数据包计数器可用。

    您需要应用级逻辑的数据包计数器、还是仅用于调试/评估阶段?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    是的、我们尝试使用比进入回送场景更简单的方法来跟踪从 PC 发送到 DP 芯片的数据包。  

     

    我想问您以下问题:

    请复制数据表的图9-12 拓扑、将其作为100M 介质转换器、并将两台 PC 作为终端设备。  

    如果您成功执行了一个成功的 ping、那么我们可以检查我们的设置、并将其与您的成功设置进行比较。  

     

    如果你决定做上述,那么我们将非常感谢以下从您的实验:

     

    寄存器转储;

    2-每个端点的 NIC 品牌和型号;

    3端点(PC) IP 设置;以及

    4 -原理图、如果可能的话。  

     

    通过这种方式、我们会将您的设计与我们的设计进行比较、并进行必要的更改。  

     

    我相信这会对我们和其他观众有所帮助。  

     

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    听起来不错! 我将复制设置并分享原理图和配置详细信息。

    需要一些时间,请在星期二2月13日前进行跟进。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     超级棒! 谢谢你。 期待星期二。  

     

    为您提供的一些信息:

    请注意、我们在 PC 上使用了 Intel i219V 作为网络适配器(驱动程序更新至最新版本)。  

    我们还在 DP 和 PC 之间使用了 CAT5e。  

    PC 有静态 IP。  

    DHCP 已关闭。  

    直接 PC 到 PC (无 DP) ping 有效。  

     

    同时、我有一个简短的问题需要回答:

     在我们尝试的所有操作中、我们唯一不喜欢的寄存器转储是寄存器 Ah。  

    它应该显示为3800、但在每次测试中它显示的值为0800。  

     

    在 DP 芯片设计中、本地接收器状态(正常与否)是否属于100M 媒体转换器要求? 还是它仅在1G 介质转换器模式下很重要?

     根据随附的图像、从我们看到的情况来看、MLT3活动信号将进入其预期路由、从而建立链路。 但在 TCP/IP 流量方面、数据似乎在接收器块处停止(在本例中、接收器不正常、因为寄存器 Ah 读取0800)。  

    你对此有何看法?

     

    非常感谢、

    三州市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    感谢您澄清系统配置。

    我不确定接收器状态位 Ah [13:12]是否 直接对应于链路建立/失败。 我将在复制设置后在完整的寄存器转储中共享这些位。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    很遗憾、我在尝试在实验中复制配置时遇到了一些设置问题。 我会继续并期待明天为您提供最新消息。

    很抱歉耽误了时间、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan、

    会等你的。

     

    同时,为了您的信息,在我们的设置线上鲨鱼显示的数据包(其中的单播和广播数据包)已经通过 PC 接口发送并通过线路传输。  

    而同时、寄存器135h 未显示接收到任何单播或广播数据包。  

    成功建立链路后、从 PC 发送到 DP 芯片的数据包似乎在 DP 芯片内丢失、并且在100M 媒体转换器模式下无法达到 SO_P SO_N。  

     

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    我复制了 DP83869EVM 上的设置、在100M 介质转换器模式下的设置、如下所示:

    网络交换机<-光纤100M -> DP83869EVM <-铜缆100M -> PC

    网络交换机设置为强制光纤连接100m。 PC 和 DP83869EVM 具有启用所有广播的自动协商功能。

    网络交换机的 IP 地址为192.168.100.100 ,PC 的 IPv4适配器的 IP 地址为192.168.100.101。

    结果是寄存器转储:

    寄存器0000为:3100
    寄存器0001为:796d
    寄存器0002是:2000
    寄存器0003是:a0F3
    寄存器0004是:01e1
    寄存器0005是:cd81
    寄存器0006是:006d
    寄存器0007是:2001
    寄存器0008是:4806
    寄存器0009是:0000
    寄存器000a 为:0000
    寄存器000d 为:401F
    寄存器000e 是:0000
    寄存器000f 是:F000
    寄存器0010是:5848
    寄存器0011为:6c02
    寄存器0012为:0000
    寄存器0013为:0000
    寄存器0014是:29c7
    寄存器0015为:0000
    寄存器0016为:0000
    寄存器0017是:0040
    寄存器0018为:6150
    寄存器0019是:4444
    寄存器001A 是:0002
    寄存器001e 是:0012
    寄存器001f 为:0000
    寄存器0c00是:2100
    寄存器0c01为:614d
    寄存器0c02是:2000
    寄存器0c03是:a0F3
    寄存器0c04为:0020
    寄存器0c05为:0000
    寄存器0c06为:0000
    寄存器0c07是:2001
    寄存器0c08为:0000
    寄存器006E 是:3a00
    寄存器01df 为:0005
    寄存器01ec 为:1ff5
    寄存器004f 为:0200
    寄存器002D 是:0000
    寄存器0c10是:3148
    寄存器0032为:0050
    寄存器006F 是:0000
    寄存器0c19是:0000
    寄存器0c18为:01ff
    寄存器002E 是:0221
    寄存器0c30为:3056
    寄存器0135为:0000
    寄存器0030为:0000

    通过此设置、ping 可以正常运行、并且不会出现通信问题。 寄存器0xAh 不是该配置链路状态的一致引用。

    原理图文件可在以下位置获得: https://www.ti.com/tool/DP83869EVM

    网络交换机: https://www.artel.com/media-transport-products/quarra-1g-compact-ptp-ethernet-switch/

    请告诉我、我是否可以澄清任何设置详细信息。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    您的数据非常有价值。 谢谢你。  

     

    它看起来像是您提供的寄存器转储是第二次读取寄存器、因为一些寄存器在第一次读取后被清除、而其他通常会在第一次读取后更改值、例如寄存器6h、11h、13h 和其他一些与 LED 相关的值。  

    在我看来,上述差别并不是很重要。  

     

    但重要的差异包括:

     

    1-您的 PC (铜线链路)没有针对10Mbps 进行广播。 这可能不重要。  

     

    在本例中、寄存器6E 的位14为高电平。 在本例中是0。 它很重要吗?

     

    我认为最重要的是寄存器8h 的位11。 在您的情况下、此位为1 (根据 IEEE 802.3u 切换位部分的第28节、这是正确的)。 但在本例中为0。 我们尝试在 PC 和 DP 之间放置一个非托管100M 交换机。 没有变化、本例中的寄存器8h = 4006、这里应该是4806、就像您的情况一样、或者最好仍然是6801。  

     

    请提供有关上述3项观察结果的帮助。  

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    这是我最近的回应的后续行动。

     

    我已尝试强制采用100M 全双工以绕过自动协商(以防问题发生)。  

    链路已建立、但没有流量。 同样的问题。  

     

    到目前为止、我们尝试的所有100M 场景(包括您的场景)中都观察到了以下情况:

     

    1-链路已建立,但同一子网内的两台 PC 无法看到彼此。 它们仅在我们直接连接 PC 时能看到彼此。  

     

    2 -在寄存器13h 中、在大多数情况下;无论使用直通或交叉 CAT5e、还是设置了手动或自动 MDI、都会出现 MDI 交叉标志。  

     

    请您根据上述意见提供进一步的建议吗?

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    我会回顾并告知您后续步骤。 最晚,因为美国度假,我将在2月20日星期二之前收到反馈。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    后续:

    问题现已简化为:

     

    案例1:直接将 PC A 连接到 PC B:

    PC A 位于专用网络上。  

    PC B 位于专用网络上。  

     

     

    案例2:我们的设置中的 PC A 到 PC B 链路、如数据表的图9-12所示:

    PC A 位于专用网络上。  

    PC B 在未识别的网络上。

     

    我们试图在毫无运气的情况下识别未识别的网络。  它始终会恢复到未识别的网络。  

     

    我们尝试交换 PC A 和 PC B 的位置。同样的结果是,PC B 仍处于未识别的网络中。  

     

    我们尝试用不同的笔记本电脑替换 PC B、将台式机替换为 PC B。仍然没有任何变化、PC B 处于未识别的网络上。  

     

    结论:

    两台 PC 在直接连接的情况下均处于正常状态,并且在专用网络上。  

     

    但是、当背对背介质转换器在 PC 之间时(如图9-12所示)、一台 PC 在专用网络上可以正常运行、而另一台则始终在未识别的网络上运行。  

     

    未识别的网络不正常。  

    未识别的网络无法检测到网关(尽管已设置网关)。 请参阅随附的 PC B 图像)。  

     

    链路丢失直通模式启用、端到端链路始终开启。  

    物理层正常、数据链路层存在问题。  

     

    在这个阶段有什么建议 Evan?

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    2-在寄存器13h 中、在大多数情况下;无论使用直通或交叉5e、还是设置了手动或自动 td、都会出现 MDI 标志。  [/报价]

    这可能是因为我们的设置之间的 RJ-45内部引脚映射相反。 请尝试通过搭接(引脚38 PU)或寄存器0x31[0]='1'启用镜像模式。

    您能否说明您是如何看到链路伙伴之间没有流量的? 您是否使用 iperf 进行了吞吐量测量或其他方法的测试?

    1-链接已建立,但同一子网内的两台 PC 看不到彼此。 它们仅在我们直接连接 PC 时能看到彼此。  [/报价]

    请分享您测试的两台 PC 的 IP 地址和网关设置。 我想再次复制设置、正确吗?

    PC1 <- 100M 铜缆-> 869HM <- 100M 光纤->网络交换机<- 100M 铜缆-> PC2

    谢谢!

    埃文

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

     

    不久前已尝试镜像模式。 它没有帮助。  

     

    至于流量、我们从 PC 向 DP 连续发送 ping -t、并通过示波器探测 SO_(P/N)、然后将示波器设置为捕获大于8ns (125MHz)的任何脉冲。 如果有流量、则 SO_(P/N)输出将不重复01 、其中正常流量将有许多连续的1或0、它们的宽度大于8ns。 这意味着流量正在通过。  但是,未识别的网络问题缩小了对问题的搜索范围。 如果它被修复、那么它可以解决所有问题。  

     

    关于 IP 设置、我将在下一篇文章中传递它、因为我正在为您做准备。  

    请注意,两台 PC 上都禁用了 Windows Defender。  

     

    将很快发布所需的设置

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    查找以下 PC 设置

    1-受测拓扑(近端为 PC A、远端为 PC B)。 我们使用两个 DP 板。  

     

     

    2- PC A:

    IP:192.168.1.3

    网关:192.168.1.2

    掩码:255.255.255.0

     

    3- PC B:

    P:192.168.1.2

    网关:192.168.1.3

    掩码:255.255.255.0

    4- PC A 上的路由表:

    5- PC B 的路由表:

    6件 PC A Netstat  

    7- PC B Netstat  

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    感谢您分享设置详细信息。 我怀疑问题在于应用级而不是 PHY 级。

    我将尝试复制设置、看看能否在 PC 之间成功进行 ping 和吞吐量测试。

    敬请期待最晚于2/22的反馈。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    在我进行设置时、请尝试以下测试:

    -链路损耗通过已启用,插入/重新插入 DP83869上的 RJ-45

    -链路丢失通过已禁用,插入/重新插入 DP83869上的 RJ-45

    两种情况的行为是否有差异?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    我们的自举设置使 LLPT 保持禁用状态。  

    我们还尝试通过寄存器01ECh 启用它在自举锁存后的功能。  

    无论 LLPT 是启用还是禁用、都可以正常工作。  

    关于这一点的证据:每当我们切断 PCA 和板 A 之间的传入01信号(从 SO_(P/N )到 SI_(P/N ),加上 PC B 和板 B 之间的链接;就会消失。  

     

    到目前为止、我们发现搭载 Windows 11版本#22000.1936的 PC 是可以的。  

    我们尝试了较新版本的 Windows 11和各种版本的 Windows 10、它们都导致了未知的网络问题。  

     

    我们现在正尝试将 PC A 和 B 作为同一版本#22000.1936 (请注意、制造商已不再支持此版本号)。  

     

    如上所述、一旦我们成功统一了操作系统构建、事情就会变得更加清晰。  会让您持续关注。  

     

    与此同时,您是否尝试过在100M 介质转换器模式中复制数据表的图9-12,这两种模式的远端和近端都是 Windows 11 PC?

     

    对于近端和远端 PC、有哪些经过测试的操作系统可与 DP 板实现可靠链路。  

     

    非常感谢您的持续支持、

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

     遗憾的是、我们只有 Windows 10和 Linux 机器可用于复制设置-使用背对背 Windows 10 PC 复制设置是否有价值?

    我已经使用 Linux、Windows 10和网管交换机测试过通过 DP83869在 LP 之间成功执行 ping / iperf。

    我最好的猜测是、与操作系统相关的问题可能来自本机防火墙设置-在过去的一种情况下、应用此配置解决了另一个适用于 Windows 11的 PHY 上的 ping 问题:

    https://superuser.com/questions/1683853/cannot-ping-a-windows-11-machine

    请告诉我、这是否有帮助。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    试探您的线索。 到目前为止没有变化。  

     

    请稍等、等到星期二、届时我们可能会为您提供更多信息。  

    我们仍在对 PC B 进行研究。  

     

    感谢您的耐心。  

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    感谢确认。

    很想在获得更多信息时听到最新消息。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    很抱歉耽误你的时间。 我们还需要几天时间。 请保持该主题处于打开状态。  

    感谢您的耐心。  

     

    此致  

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    不用担心、期待听到最新消息。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    您能否提供测试中使用的每台 Linux 和 Windows 10计算机的品牌和确切型号?

     

    此外、如果您能提供有关您使用的两台机器的以太网适配器的品牌和型号的额外信息、这将是超级好的。  

     

    非常感谢

    三州市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    当然、下面是我现在可以访问的信息:

    操作系统: Microsoft Windows 10 Pro

    版本:10.0.19045内部版本19045

    型号:HP ProBook 640 GB 笔记本电脑

    以太网适配器: 英特尔(R)以太网连接(13) l219-LM

    遗憾的是,直到3月5日星期二,我才有机会访问 Linux 机器,届时将分享该机器的详细信息。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的 Linux 计算机信息:

    操作系统: Ubuntu 12.04

    以太网适配器:Intel I219-LM (rev21)

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     

    感谢您的最新帖子、对于延迟回复深表歉意。  

     

    我们已对所有与 PC_A 和 PC_B 相关的内容进行整流。

    近端(PC_A)和远端(PC_B)目前没有问题。  

     

    问题又回到了 DP83869。  

    因此_(P/N)在任何操作下都持续输出<01>。  

    同样、100Base-TX 不会向100Base-FX 模块传递任何内容。 或者100BaseTX 正在将流量传递到 FX 模块、但 FX 模块可能处于永久空闲状态。  

     

    Evan、我们真的需要您的深入帮助。 我们可能还需要 DP83869芯片设计人员的帮助。  

     

    请提供帮助。  

     

    此致、

    三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanju:

    很高兴听到 PC 端的一切都很好。

    请与我分享原理图、以便 我审阅(发送电子邮件至 e-mayhew@ti.com 以进行私人共享)。

    此外、请确认当前寄存器转储值与共享的初始转储值是否有任何差异。

    谢谢!

    埃文