This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:SN65MLVD204A

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334109/sn65mlvd204a-sn65mlvd204a

器件型号:SN65MLVD204A

大家好、这是 Maruyana

是否存在一种故障模式、其中 LVDS-A 和-B 变为与连接的波形同相?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收器输入阈值(失效防护)(数据表第10.2.2.7节)可检测 SN65MLVD204A (2类接收器)的开路和空闲总线条件。 您是否探测了输入信号以查看它是什么样的? 您使用哪些类型的探头来测量差分输出?

    此致、Amy