This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:接口论坛

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334324/tca4307-interface-forum

器件型号:TCA4307

您好!

TI 是否有任何 具有以下引脚配置的 I2C 缓冲器?

中文 :1

SCLOUT:3

SCLIN:2

GND:4

准备就绪:5

SDAIN:7

SDAOUT:6

VCC:8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;背板/卡侧引脚没有缓冲器。 您必须更改电路板布局或创建适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    克莱门斯在这里是正确的。 我们没有交换输入/输出 I2C 引脚的 IC。 您的最佳途径是改变您的设计。  

    此致、

    泰勒