This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:这种连接配置是否可行?

Guru**** 2919680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334296/tca9803-is-this-connection-configuration-possible

器件型号:TCA9803

大家好!

我想提一个有关配置的问题。

是否可以采用如下所示的连接配置?

我是否可以从总线 B 并联连接 TCA9803?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要两个 B 侧没有连接在一起、就允许这样做。 因此、在这种情况下、所有四款 TCA980x 器件都必须在左侧采用 A 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    正如 Clemens 提到的、只要两个 B 侧没有连接在一起、这种连接就没有问题。  

    从图34中分支出来的 TCA980x 器件的 A 侧应连接到总线的该部分。  

    此致、

    泰勒