This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:超高速枚举

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820, TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334054/tusb1142-superspeed-enumeration

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件:TPS25820

我们的 TUSB1142设计使用来自 TPS25820的 Flip 信号切换来自 Type C 连接器的超高速信号。  我们根本无法使用 SuperSpeed。  断开翻转信号后、两组超高速信号中的一组会枚举为超速。   当断开 Flip 信号以使 一个通道枚举为超速时会发生什么情况?

电路原理图附在后。

e2e.ti.com/.../TUSB1142.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的问题是 TPS25820 POL 是一个开漏信号。 POL 开漏逻辑输出、指示哪个 Type-C CC 引脚连接到电缆 CC 线路。 这提供了对超高速线路进行多路复用所需的信息。 当 CC2引脚连接到电缆 CC 线时生效(驱动为低电平)。 而当 CC2引脚连接时、SSTX2/SSRX2是 USB 路径。

    但对于 TUSB1142、当 FLIP 引脚驱动为低电平时、SSTX1/SSRX1是 USB 路径、因此两个器件之间存在不匹配情况。  

    要解决此问题、您需要交换 CC1和 CC2、将 CC1从 Type-C 连接器连接到  TPS25820 CC2、并将 CC2从 Type-C 连接器连接到 TPS25820 CC1。  

    此外、对于 SSTX1和 SSTX2、请使用0.22uF 而不是0.33uF。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样。   感谢您的帮助!