This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:适用于现有 USB-3.1器件的 USB-C 自包含控制器

Guru**** 2930300 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334490/tmuxhs4212-a-self-contained-controller-for-usb-c-for-existing-usb-3-1-device

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

我有一个正在工作的设计、当前具有 USB-3 Micro-B 器件连接器、但我想切换到 USB-C 连接器。  我知道我需要感应 CC 引脚并对超高速信号进行多路复用。  是否有用于控制多路复用器的独立芯片?  我想不必添加任何 I2C 或 SPI 来控制芯片。  我的器件被识别、多路复用器可以正常工作。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件可自供电。  无需通过 USB-C 从主机获得电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

      HD3SS3220应该是您的应用的最佳选择。 此器件具有 cc 控制器和 USB3多路复用器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!