This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:如何使眼图居中

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333746/lmh0397-how-to-center-the-eye-diagram

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件: LMH1297EVM

您好!

我正在对 LMH0397的输入视频信号进行一些测量、但在眼图上看不到从 SMBus 得到的0到1和1到0的转换。

是否要设置任何寄存器以使图表居中? 输入信号为 SDI 720p50、这是参考信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    您从何处得到上面发送的图像? 如果使用 SigCon Architect GUI、您也能够直观地显示这些转换。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我只会按照 SNLU225B 第3.9.1章中所述从 SMBus 获取 EOM 数据。

    然后我使用 Excel 根据点击次数对64x64单元格进行颜色设置。  

    我无法使用 SigCon Architect GUI、因为我无法直接访问 LMH0397 SMBus (我可以通过 SSH 访问控制 LMH0397的 SoC)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    请允许我或我的同事对此发表评论。

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain:

    1)。 请参阅编程指南。 您可以读取 HEO 和 VEO 值。 这可以很好地指示您的64x64眼图转储是否正确。

    2)。 如果您可以获取一款 LMH1297EVM、那会是个好主意。 它附带 GUI、您可以通过 GUI 进行相同的测量。

    3)。 请注意下面讨论如何重建64x64眼图的链接:

    https://www.ti.com/video/5797181755001?keyMatch=HOW%20TO%20RECONSTRUCT%20EYE%20DIAGRAM

    此致、Nasser