This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:EQ、DE、OS 引脚功能检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334424/tusb551-eq-de-os-pin-function-check

器件型号:TUSB551

大家好、

您能帮助分享一些关于 EQ、DE、OS 功能的评论吗?从数据表中、我们不知道这些引脚如何帮助提高眼图质量? 对于 EQ、DE、OS 引脚、这些引脚是否会影响眼图宽度、高度或其他一些参数? 或者、您可以帮助分享一些测试报告供客户参考、这样他们就知道如何更有效地微调 EQ、DE、OS 参数、非常感谢您的支持。

非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    均衡(EQ)将"增强"穿过转接驱动器的信号。 这有助于在通过长 PCB 布线或电缆时保持信号完整性。 EQ 只会补偿 接收(RX) 之间切换。 您可以在 TUSB551数据表中看到3dB EQ 添加至信号前后的眼图。  请注意、通过添加 EQ、眼图宽度和高度均增加:

    去加重(DE)将衰减连续位、而不会影响转换位。 简单地说、这将补偿 发送(TX) 之间切换。 如果在转接驱动器之后有较长的布线、则可以添加 DE 以保持信号完整性。 如551数据表中的眼图所示、当转接驱动器后具有长通道的信号中增加3.5dB 的 DE 时:

    输出摆幅(OS)将增大或减小信号的差分振幅。   如果向信号添加 DE、我建议从高 OS 设置开始。 将低 OS 设置与 DE 结合使用可能会衰减信号并损害信号完整性。

    Unknown 说:
    对于 EQ、DE、OS 引脚、这些引脚是否会影响眼宽或高度或其他参数?

    EQ 和 DE 会影响眼图高度和宽度。 OS 将影响 信号的振幅、进而可能影响您的眼图高度。

    Unknown 说:
    或者请您帮忙分享一些可以分享给客户参考的测试报告,这样他们就知道如何更有效地微调 EQ、DE、OS 参数,非常感谢您的支持。[/报价]

    若要微调 EQ 和 DE 设置、您应计算转接驱动器前后 PCB 布线的损耗(以 dB 为单位)。 该值通常取决于布线材料、宽度和长度。 一旦知道损耗、就可以将551设置为最接近转接驱动器之前损耗的 EQ 值、最接近转接驱动器之后损耗的 DE 值。

    我希望这对您有所帮助。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩