This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S009:TPD4S009DRYR 和 TPD4S012DRYR 之间的设计比较

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009, TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334530/tpd4s009-design-comparisons-between-tpd4s009dryr-and-tpd4s012dryr

器件型号:TPD4S009
主题中讨论的其他器件: TPD4S012

想要 TPD4S009DRYR,订购 TPD4S012DRYR 是因为我以为它是 TPD4S009DRYR 的 T+R 版本制造#。

有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    下面是各个器件规格的快速比较表:

      TPD4S009DRYR TPD4S012DRYR
    伏/伏(V) 5.5 5.5
    封装类型 USON USON
    标称封装尺寸(长 x 宽)(mm) 1.45 x 1.0 1.45 x 1.0
    双向/单向 单向性 单向性
    通道数量 4 4
    IO 电容(典型值)(pF) 0.8 0.8
    IEC 61000-4-5 (A) 2.5 3
    IEC 61000-4-2接触(kV) 8 10
    最大漏电流(nA) 100 500

    尽管这些器件采用相同的封装、但它们具有不同的引脚排列。 请参阅每个器件引脚布局的下图:

    TPD4S009:

    TPD4S012:

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛