This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328490/ds320pr1601-ds320pr1601

器件型号:DS320PR1601
我们有机会使用 SigCon 与评估 PCBA 一起使用并且结果断断续续。  例如,在 SigCon>High Level Page、>Device Status 中,我们会看到通道上出现"EEPROM Load Incomplete (EEPROM 加载未完成)"。  有时它位于最后四个、有时位于最后八个或十六个通道上。   
 
此外、对于 x16通道的接收器检测、我们只看到在13个通道上进行接收器检测。  是否有任何方法可以针对接收器检测进行调节?  上游和下游器件均为 Broadcom PEX89xxx。 器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您向我们提出问题。  

    您能否提供以下信息来帮助调试您的问题:

    1. 使用 EEPROM 页面->从 EEPROM 加载->写入 EEPROM 十六进制代码从电路板回读 EEPROM
    2.  使用 Low Level Page -> Read All -> Save Config (另存为.cfg 文件)在某些通道上看不到 RX 检测时寄存器转储
    3. EVM 的图像、以便我可以查看引脚搭接设置。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../save-config.cfge2e.ti.com/.../write_5F00_eeprom_5F00_hex.txte2e.ti.com/.../write_5F00_eeprom_5F00_hex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    对于 EEPROM 加载未完成错误、我们通过将 JMP7更改为3-4并在配置中将地址映射更改为0x26和0x27来修复此错误。 可能评估板中的 R25具有错误的值。

    现在、我们需要确定接收器检测问题。   

    1.低电平页中的接收器检测显示了 RX_DET_STS = 0x85的通道9

    2.  主板上的开关(PEX89104)在其接收器检测寄存器中看到0xFFb9,或者通道2、3、6没有检测到接收器。

    感谢您的帮助、

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy、Huiji:

    感谢您提供关于解决问题的最新信息。

    鉴于当前症状、我认为这可能是转接驱动器和开关之间的 RX 检测同步问题。 您能否将 JMP10、JMP11、JMP12和 JMP13上的分流器放置到位置5-6而不是位置3-4? 这会将断电(PD)引脚连接至 PERST_INV。

    这种症状何时明显? 是否仅在系统开机时或每次 Perst#有效时进行? 还是另一种情况?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    更改 JMP10-13设置后、从主机检测到的接收器仍然相同。 现在接收器检测寄存器读数为0xd7ff。 通道9 RX_DET_STS 仍为0x85。

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    感谢您的更新。 当您指出开关的 RX 检测寄存器具有新的更新值0xD7FF 时、您知道它与 该寄存器之前的0xFFB9值与之前的测试有何不同? 我不知道这些寄存器值意味着什么。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们原来的主板没有对 Perst 进行断言和断言、因此我将其移至对 Perst 进行断言和断言的正常主板。 新接收器检测到0xd7ff 表示未检测到通道13和通道11。 我将把设置移回到原来的主板上、然后再给您一次更新。

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    明白了-我现在看到了这个寄存器的模式。 一旦您在原始主板上获得更新的测试结果、请告诉我。

    另一个我希望看到的结果-如果您将0x40写入通道寄存器0x04中、但该通道未显示正确的 RX 检测状态、那么开关的 RX 检测寄存器会产生什么结果?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我将 JMP10-13从3-4移动到5-6并回到原始设置后、接收器检测寄存器读取返回到0xFFb9。 转接驱动器显示:

    我在所有通道上写入了0x40和0x4、因为我确信通道是如何映射到通道的。 但主板上的接收器检测仍保留为0xFFb9。 在我对另一端(发送器)进行下电上电后、接收器检测变为0xFFf9。 这意味着1通道接收器检测已恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    校正:我将0x4写入所有 RX_DET_CTRL 寄存器。 我无法写入0x40。 GUI 不允许写入0x40。 我希望我所做的就是你想要的。

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    错字道歉-我本打算说明为那些通道将0x4写入寄存器0x4、而不是0x40。 我很高兴您能够尝试该测试、因为这是预期的测试。

    在我看来奇怪的是、回读错误 RX 检测状态的通道在每次建立链路时发生变化。 在不使用 EVM 的情况下测试两个内联开关时、是否存在 RX 检测或链路建立问题?

    此外、我看到通道9的 EQ 指数设置为索引2 -无论选择何种 EQ 指数、是否会出现此现象? 通常、建议以"默认"EQ 指数开头(请参阅下面的编程指南参考部分):

    GUI 中的寄存器名称如下:

    • EQ_stage1_3:0指 EQ_CTL 寄存器(通道偏移0x1)位6:3
    • EQ_stage2_2:0指 EQ_CTL 寄存器(通道偏移0x1)位2:0
    • EQ_PROFILE_3:0表示 GAIN_CTRL 寄存器(通道偏移0x3)位6:3
    • EQ_stage1_BYPASS 指 EQ_CTL 寄存器(通道偏移0x1)位7

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    绕过 EVM 时、接收器检测正常@0xFFFF、表示所有通道都检测到接收器

    2.在我恢复 EEPROM 以将 EQ_Index 设置为默认值后、接收器检测仍为@0xFFb9。

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    明白了-谢谢。

    我本来期望 DS320PR1601的通道寄存器0x4中的 RX 检测状态机进行复位、以重新启动转接驱动器上的 RX 检测。 另一个可以测试的选项是、将 PD 引脚连接到原始位置(3-4):

    1. 打开系统电源、检查开关 RX 检测状态寄存器
    2. 将0x4写入所有通道寄存器的0x4寄存器
    3. 在系统上执行热复位/Perst#(保持转接驱动器电源)
    4. 检查开关 RX 检测状态寄存器。

    如果您有示波器、您能否在为器件上电时还测量转接驱动器通道9的 TX 的输出? 这可以通过 PCIe 合规性负载板(CLB -如果您有)来完成。 这对应于 x16 CLB 上的通道9。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我在第4代主板上尝试了你的步骤(不是基于 Broadcom 交换机),并在第4代 x8训练的通道开始与第4代 x16后的4个步骤。 对于此主板、我无法访问接收器检测寄存器。

    然后我在我的第5代主板(使用 Broadcom 交换机)上进行了尝试、上电后、交换机上的接收器检测为0xFFb9、执行步骤4后、寄存器更改为0xFFf9。  

    稍后我们将尝试在示波器上捕获 TX 通道。

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    感谢您的更新。 请告诉我 TX 输出的捕获情况。

    我预计 在 TX 输出端(大约每个150μs)会有用于 RX 检测的重复脉冲。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    在通道9的一行中、我可以看到每160us 产生一次脉冲:

    在另一行、我没有看到任何脉冲。 设置 Rx 检测后、是否继续发送脉冲?  

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    感谢您分享这次拍摄、我期待这一脉搏。

    当您指代其他行时、您是指其他通道还是通道的另一侧(P 与 N)?

    一旦 RX DETECT 在某个通道上检测到正确的端接、器件将不再在该通道上对该波形施加脉冲。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    当我参考另一行时、我指的是通道的另一侧(P 与 N)。 这样做是有道理的、因为通道9返回0x85。 您认为这是设置的硬件问题吗?

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    明白了、谢谢。 我不希望通道的一侧出现这种行为。

    我有点惊讶的是、在 Gen4平台上、没有出现问题(在手动强制执行 RX Detect 后)。

    让我内部查看有关此问题的进一步指导、我会尽快与您联系。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    感谢您的耐心。

    您是否注意到在 MODE 引脚设置为 L2 (SMBus 次级模式)或仅在 MODE = L1 (EEPROM 模式/SMBus 主模式)时发生了此问题?

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我将 JMP9设置从 L2更改为 L1、症状完全相同。  

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    我的意思是、我把 JMP9从 L1更改为 L2。

    谢谢。

    日出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huiji:

    感谢使用此更新的跳线设置进行确认。

    请允许我就此问题与我的内部团队达成一致。

    此致!
    大卫