This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 和 TCA9617B 之间的比较表

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335043/tca9617a-comparison-table-between-tca9617a-and-tca9617b

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9617B

您好、专家:

我们是否知道 TCA9617A 和 TCA9617B 之间有何不同 、我们是否有 比较表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时、TCA9617B 的 I²C Ω 引脚处于高阻抗状态。 (但我认为相关的输入泄漏电流规格没有区别。)

    在 TCA9617B 数据表中、添加了注释"即使器件被禁用、VCCB 也不能低于 VCCA。 在加电期间、VCCB 必须高于 VCCA。' 遗失码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Clemens"在这里是正确的、建议使用"B"版本而不是 TCA9617A、因为 TCA9617B 现在支持断电的高阻态 I/O。  

    此致、

    插孔