This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:行业的替代机会

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243, MAX3243, TRS3243E, MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334702/max3243-the-industry-alternative-opportunities

器件型号:MAX3243
主题中讨论的其他器件:TRS3243、、 TRS3243E

大家好、

我们是否有 MAX3243CDBR 工业版或汽车级版本? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3243‍IDBR
    MAX3243‍IDBR
    TRS3243E‍IDBR
    MAX3243E‍IDBR
    MAX3243MDBREP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    Clemens 列表是正确的-这些设备都适合需要(他们主要是工业级)。  

    此致!

    帕克·道德森