This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:如果仅供电、则需要将 RPD 连接到 CC

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334572/tpd6s300a-need-to-connect-rpd-to-cc-if-source-only

器件型号:TPD6S300A

我的客户使用我们的 TPS6D300A 来保护他们的 Type C 端口。  如果他们的系统是纯供电系统并且始终具有系统电源、他们是否需要将 RPD_GX 连接到 CC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    否、如果未使用 RPD_GX 引脚、则这些引脚必须连接到 GND。  

    Br、