This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:关于 LED 引脚

Guru**** 2652495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333931/dp83867cr-regarding-led-pins

器件型号:DP83867CR

您好、团队成员:

我有几个问题。

哪个引脚与 GPIO LED_3相关?
  我只能找到 LED_0、LED_1和 LED_2。

2. Datahseet 指示 RXD7可以配置为 LED 引脚。 是这样吗?
   似乎应使用 RXD7接收数据。

3. LED_0~2的推挽驱动器的最大驱动强度或最小负载是否有任何数据?
  我需要从这些引脚直接驱动 LED、如下所示。 这些电阻值可以吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    1) 1)似乎 LED_3更像是一个功能而不是一个引脚。 您可以在寄存器0x172中看到、此功能可被分配给多个 GPIO。

    2) 2)是、请参阅寄存器0x171。 这取决于应用程序。 RX_D7通常用于 GMII。

    3) 3)没有此信息。 不过、这些值应该没有问题。 对于限流电阻器而言、2.49k 相当大、但该值通常可以根据需要进行调整以适应 LED 亮度。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerome-San、

    感谢您的回答!

    此致、
    桑原启