This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545A 应用问题

Guru**** 2960780 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335014/pca9545a-pca9545a-application-question

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9545A

大家好、

您能帮助确认 PCA9545A 是否适用于以下用例吗?

主侧上拉至3.3V、从侧上拉至1.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将不起作用、因为 VCC 必须接近于最低电压。

    TCA9545A 将在2.0V 或更低的 VCC 电压下工作。