This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:通过 USB 2.0端口将 USB 3.2集线器连接到 PC

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333865/tusb8042a-connect-a-usb-3-2-hub-to-a-pc-with-a-usb-2-0-port

器件型号:TUSB8042A

您好!

我想使用"TUSB8042A"组件创建一个 USB 3.2集线器。 这样、我就可以在 PC 上扩展 USB 端口的数量。 该集线器将连接 USB 2.0设备和 USB 3.2密钥。

此集线器将用于不同的计算机(Windows 11、Windows 10和 Windows XP)。
如果"TUSB8042A"通过 USB 2.0端口连接到 Windows XP 计算机、"TUSB8042A"能否在 USB 2.0下工作、还是会被阻止?

我希望"TUSB8042A"是 USB 2.0集线器在具有 USB 2.0端口的 PC (Windows XP)和"TUSB8042A"是 USB 3.2集线器到具有 USB 3.2端口的 PC (Windows 10或更高版本).

该组件是否允许?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8042A 内部组装有两个集线器:USB 2.0 集线器和 USB3集线器。 每个集线器都在单独的数据总线上独立运行。  

    因此、如果"TUSB8042A"通过 USB 2.0端口连接到 Windows XP 计算机、则 TUSB8042A 将被识别为 USB2器件、并以 USB2.0速度运行。 连接到集线器下行端口的器件将仅在 USB2.0上运行、即使器件支持 USB3。

    但当通过 USB3端口连接到 PC 时、集线器将作为 USB3器件和 USB2器件进行连接。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。