This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340的天线阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334744/lmh0340-antenna-impandence-with-lmh0340

器件型号:LMH0340

团队、您好!

第二个屏幕截图部门是一个天线,我们要求天线厂家制作一条模块电缆,并将其固定到主板上,

但我想与您确认、该导线的阻抗可以输入到50Ω 中吗?  目前、天线制造商不能做75Ω、只能做50Ω、我看到数据表是75Ω、或者天线制造商必须做75Ω

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是阻抗可以更改为50欧姆。 请注意、LMH0340通常使用75 Ω 同轴电缆。 要更改为50-PHM、 R906、R927,929和932都应从75欧姆更改为50欧姆。 此外、到这些电阻器的布线阻抗也应为50欧姆。

    此致、Nasser