This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:组件值搜索

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335654/sn55lvds31-component-value-search

器件型号:SN55LVDS31

您好!!

我们正在计划将您的产品(SN55LVDS31)用于我们的应用。

为了检查与处理器/控制器的兼容性,我们需要知道高电平输出电压( VOH )最小值,低电平输出电压( VOL )最大值,高电平输出电流( IOH )最小值,低电平输出电流( IOL )最大值。


数据表中未提供上述参数。 您能否提供 VOH、VOL、IOH 和 IOL 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些参数不适用于 LVDS 等差分协议。 数据表介绍了具有 VOD 和 VOC 等规格的输出信号、它们旨在与任何 LVDS 接收器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关 VIH/VIL 参数、请参阅第7.3节"建议运行条件"。 输入电压电平决定了输出是高电平还是低电平。 请参阅 图8-2。 "差分输出信号的测试电路、时序和电压定义"以供参考。  

    此致、Amy