This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:差分信号的幅度规格。

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334953/dp83869hm-amplitude-specifications-for-differential-signals

器件型号:DP83869HM

大家好、团队

DATA_SHEET:JAJSG60B–2018年9月–2022年12月修订
请说明的电气特性值请说明差分信号的电气特性值。
例如、我们使用 SGMII 的值。


问题1

指定了哪个1100mV (典型值)的值?
测量_1或测量_2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     您所绘制的测量值为 measurement_1。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已再次检查 E2E 并找到以下页面。
    [FAQ] DP83869HM:SGMII 输出差分电压澄清-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    答案是测量方法1、但我知道振幅是550 mV (典型值)、而不是1100 MV (典型值)。
    我的思维方式是否正确?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉 造成混淆。 您是正确的、SGMII 输出差分电压之间的总峰峰值为1100mV。 感谢您的澄清。

    再次对造成的混淆表示抱歉。 未注意之前的图中的 Vpp 电压。

    --

    此致、

    林希尔曼