This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:TUSB1004是否支持 PCI-E?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335343/tusb1004-does-tusb1004-support-pci-e

器件型号:TUSB1004

您好!

  我看到 TUSB1004在 USB_Mode 寄存器中具有 PCI-E"选项。 那么、该部件是否支持哪一代 PCI-E? 如果是 PCI-E Gen.3应用程序,我应该改变什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    TUSB1004可支持高达10Gbps 的信号(PCIe 第3代)。 它的工作方式与标准 USB 模式类似、因此您需要根据转接驱动器前后的迹线损耗来设置 EQ 值。 此外、 1004还配有自适应 EQ、启用后、它将为您的信号路径找到最佳的 EQ 值。

    此致!

    谢恩