This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:TUSB9261DEMO 参考设计文件

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327677/tusb9261demo-tusb9261demo-reference-design-files

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好、您能提供 TUSB9261DEMO 评估套件的设计文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seepij:

    请接受我朋友的请求、我会收到它。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好友请求已被接受。 请分享 TUSB9261DEMO 参考设计文件(原理图、BOM 和布局)。

    另外、我还想知道  TUSB9261DEMO 评估套件的电路板层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过 DM 将 CAD 文件分享给您。  电路板层应位于.brd 文件中。  如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 TUSB9261DEMO 电路板的层堆叠。 此外、如果您可以与我分享差分对设计指南。 这对于 TUSB9261 IC 的应用非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seepij:  

    层堆叠可在 CAD 文件中找到:

     TUSB9261实施指南(修订版 E) 第3.1和3.2节中提供了差分对指南。

    此致、

    尼古拉斯