This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:在 HDMI 2.0 RX 侧使用 SN65DP159代替 TMDS181。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333667/sn65dp159-use-sn65dp159-at-the-hdmi-2-0-rx-side-substitute-tmds181

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好、TI 团队:

我们要在 HDMI 2.0 RX 侧使用 SN65DP159替换 TMDS181。(我们要移除 TMDS181)

HDMI CONN (HDMI 2.0 RX)-->  SN65DP159--> Xilinx FPGA -->(Xilinx HDMI IP)

请确认该解决方案的可行性。

是否存在任何其他问题?

请告诉我!

非常感谢^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DP++或 TMDS 器件的预期输入是什么?

    DP159是交流耦合输入、旨在与交流耦合 HDMI 或 DP++源配合使用。 TMDS181是一种直流耦合输入、旨在与直流耦合 HDMI 源搭配使用。  

    您可以将 DP159替换  TMDS181、但要确保您使用的器件是交流耦合输入、而不是直流耦合输入。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    DP159应该与 DP++或交流耦合源一起工作、如 Zach 在其响应中指出的那样。

    DP159也可以使用直流耦合输入。 在连接到直流耦合输入时、直流耦合或 HDMI 源预计会产生3.3V 的共模电压。 因此、需要将外部终端网络(Rterm)设置为3.3V 以恢复该共模电压、如下所示。

    但是、这实际上会创建双端接网络。 可以使用50 Ω 的 Rterm、但它会将输出摆幅减半。 这意味着要将 Dp159用作接收端应用、需要调整源以补偿输出摆幅的下降。

    更大的 Rterm 将最大程度地减小双端接的影响。 用于 Rterm 的最大值将取决于 HDMI TX 功能。 需要咨询 HDMI TX 供应商、以了解允许的最大 Rterm。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach:

    设备 DP++或 TMDS 的预期输入 是什么?--> We FPGA IP 是 TMDS 输入格式!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、  

    David 的回答应该包含您在接收设备应用中使用 DP159时需要注意的事项。 只要正确处理双端接和适当偏置的问题、DP159就可以在灌电流应用中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh 和 David:

    我们知道,从 HDMI 连接器--> 50欧姆端接至3.3V -->交流耦合电容--> DP159输入侧。

    我们想知道、从 DP159到 FPGA MGT 组的电路输出。
    能否提供此相关电路?

    非常感谢^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 FPGA 输入通常需要进行交流耦合、因此在 DP159和 FPGA 之间将有交流耦合电容器。 但 DP159输出将需要3.3V 的端接电压。 因此您将有50欧姆至3.3V 的终端。 因此、整个结构将

    DP159 --> 50欧姆端接至3.3V -->交流耦合电容--> FPGA

    您可以调整 DP159 VSADJ 以补偿输出信号振幅的下降。

    谢谢

    大卫