This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD204A:新增

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD204A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334779/sn65mlvd204a-addition

器件型号:SN65MLVD204A

10.2.2.7测量接收器输入阈值(失效防护)、以确认其符合规定。
我们使用了 FET 探头来测量差分输出。


如果-A 和-B 端子短接在一起、是否会发生这种故障模式?

-如果 A 端子和 GND 端子短路,是否会出现这种故障模式?

-如果 B 端子和 VDD 端子短路,是否会出现此故障模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收器输入阈值(失效防护)可检测 SN65MLVD204A 的开路和空闲总线情况。 所列的条件未包含在失效防护特性中。 从接收器的角度来看、接收器将查看 VID、即 Va–Vb 来确定输出。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一条注释-使用数据表中的表4:2类接收器(SN65MLVD204A):

    -如果 A 和 B 短路,则没有输入差分, 输出将为 低电平( VID≤50mV)。  

    -如果 A 接地短路(B 具有某种类型的输入)或者 B 短接至 VDD (A 具有某种类型的输入)、器件将 使用  VID 来确定输出。

    此致、Amy