This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:当远程启动与 UVnom 同时发生时、INH 为低电平或高电压电平

Guru**** 1817480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326070/tcan1043a-q1-inh-is-low-or-high-voltage-level-when-remote-up-happen-and-uvnom-happen-in-same-time

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

尊敬的:先生

 在我的用例中、当 TCAN1043处于睡眠状态并且和 VIO 同时丢失功率时、CAN 总线具有 CAN 消息活动、因此 INH 将拉至高电平、但 VCC 和 VIO 的 VCC 的 UVnom 将拉至低电平。

那么我的问题是、如果两者同时发生、INH 电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Letian:

    当 TCAN1043A 从睡眠模式进入待机模式时、UV 计时器将被锁定、直到检测到电源高于其欠压阈值(UVcc 和 UVio)。 这意味着如果欠压发生在检测到 WUP 之前、 这不会对收发器产生影响-将进入待机模式、并且器件将保持此模式、直到 Vcc 和 Vio 激活、并使用 EN 和 nSTB 将收发器驱动到另一个模式(除非此情况持续时间> tINACTIVE ~4分钟)。  
    在这种情况下、当检测到 WUP 时、INH 信号将被驱动为高电平、并保持高电平、直到两个电源都稳定为止。  

    如果当 Vcc 或 VIO 降至低于其欠压阈值(WUP 后为 UV)时器件处于待机模式(INH 高电平)、器件将启动 TUV 欠压计时器。 当此~100ms 计时器到期时、器件将再次检查 Vcc 和 Vio 电源的状态。 如果其中一个电源仍存在欠压情况、器件将进入睡眠模式、INH 将关闭。  
    在这种情况下、INH 将保持高电平至少100 ms、然后会发生欠压超时、从而再次关闭 INH。  

    如果这一点很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我的用例是在 Vcc 和 Vio 没有电源、收发器处于睡眠状态期间、在 UVcc 和 UVio 欠压阈值条件期间、如何在 WUP 前后抖动 UV 通信?

    作为声明,在 Vcc 和 Vio 期间没有电源,WUP 被检测到,但仍然没有 Vcc 和 Vio 电源,我们可以称它进入待机模式吗?   UV 计时器是否 会锁定、直到检测到电源高于其欠压阈值(UVcc 和 UVio)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leitian:

     UV 计时器是否 锁定,直到检测到电源高于其欠压阈值(UVcc 和 UVio)?

    可以。 Vcc 或 Vio 需要高于其阈值或低于阈值、才能启动欠压计时器。 如果 Vcc 和 Vio 在导致电源激活的 WUP 之前为低电平、则器件无需担心启动欠压计时器。

    我希望这一点很清楚。 如果有其他需要我澄清的地方、请告诉我。

    此致、
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

     我想问一下、我们是否有 TCA1043型号、该型号没有 此功能"当 TCAN1043A 从睡眠模式进入待机模式时、UV 计时器会被锁定、直到检测到电源高于其欠压阈值(UVcc 和 UVio)"、 我的设计卡在这里是为了导致 VCC 卡在 H,当 INH/INH VIO 处于断电状态时、需要上升沿来唤醒电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷天

    当 TCAN1043A 处于待机模式时、SWE 计时器将开始计数。 如果器件在~4分钟内未进入 NORMAL 模式、则器件将自动进入 SLEEP 模式并关闭 INH 信号。 此失效防护功能是否足以满足您在此欠压情况下的需求?  

    TCAN1043 (非 A)不具有此欠压锁定功能、欠压计时器将在进入待机模式后立即开始计数、并且系统将通过~160ms 的时间在收发器返回睡眠模式并且 INH 关闭之前启动这些电源。  
    我建议不要将此器件用于不需要+-70V 总线故障保护功能的新应用。 由于该器件位于较旧的工艺节点上、因此其未来的电源将受到限制。 TCAN1043A 采用我们全新的工艺节点、因此具有出色的供应能力、价格合理。  

    此致、  
    埃里克·肖特