This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3238:芯片的工作电压问题

Guru**** 2808445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335680/sn65c3238-the-working-voltage-issue-of-the-chip

器件型号:SN65C3238

该芯片的 RS232-TX、RS23-RX、RTS、CTS 和 ESD 器件的合适工作电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 RS -232规格。 对于空白部分、接收器必须接受+3至+15 V 之间的电压、对于标记、接收器必须接受−15至−3 V 之间的电压。 驱动器的输出通常为±5.4V。

    ESD 额定值为±15kV HBM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    Clemen 正确-但还请查看数据表以了解有关此特定器件的最详细信息。  

    此致!

    帕克·道德森