This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:通过低侧开关连接电池

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, ISOW1412, SN65HVD3085E, ISO3086T, ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331895/sn65hvd3085e-connection-of-batteries-with-low-side-switch

器件型号:SN65HVD3085E
主题中讨论的其他器件: ISO3086TISO1412、SN6501、ISOW1412

如果可能关闭器件之间的共用接地、而器件仅通过高侧(60V)和连接引脚连接、是否需要进行任何隔离?

高侧可能具有不同的电势。 不同的充电状态(35V - 59V)以及最坏情况下、即使在标称电压下(36V 和50V、可产生最小25V 的10S 和最大59V 的14S)

如果差值高于几伏、则 具有较低电压的电池低侧将不会连接到公共接地。 之前必须通过总线传输电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    已向该主题分配了一名工程师、并将通过业务结束2024年03月05日 进行回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您是否具有系统方框图以及这些高电压的位置? (您似乎是建议我们的器件由一个开关将其 GND 引脚与实际 GND 分开)对于您标记的 SN65HVD3085E 器件、这些电压将会违反其绝对最大额定值。 如果没有通用接地,我不是完全确定看到大电压的器件会发生什么... GND 用于偏置 CMOS 结构的硅基板、因此如果没有通用 GND、可能导致电流在不应流向的某个位置流动。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的鲍比。

    感谢您的回答。 原理图很简单:

    带有5V 稳压器和 RS485器件的 BATTERY1

    <--连接:RS485-A、RS485-B 和电池+->

    带有5V 电压稳压器和 RS485器件的 BATTERY2

    是的、缺少一个通用 GND 而不是通用 Batt+也给我带来麻烦。 但 BMS 会切换为低侧、在这种情况下、我需要管理数据通信。

    电隔离式 ISO3086T 会增加待机模式的复杂性、价格和功耗。

    提前感谢您提供更多信息和解决方案。

    -克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    这个方框图是否正确? 我有一个困难的时间关注,因为有一个问题是什么 GND 是共同的彼此。

    在上面的示例中、如果 BMS 切断了 RS485器件和 BMS 以及 RS485器件之间的公共 GND、则可能会看到电压相互偏离、并可能通过其 TTL 逻辑对器件造成损坏。  

    如果 LDO 也与 RS485器件共用同一 GND、则可能会在 Vcc 引脚发生偏移、并且 RS485可能会损坏。

    相对于 RS485 GND、 连接到 RS485器件的任何引脚如果不共享同一 GND、则可能会超出其绝对最 大额定值并损坏器件。  

    我能想到的唯一解决方案是尝试将钳位二极管放置在任何可能漂移的引脚上、以确保器件不会损坏。 替代方法可能是使用隔离式 RS485收发器。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Booby:

    您的方框图将无法正常工作、因为电子产品将无法工作。 此开关仅断开 GND 线路与外部世界的连接(电池和负载之间等)。

    MCU/RS485/内部电源持续连接至电池组的 V-。

    我将使用隔离收发器、因为您有很多隔离收发器选择-只是为了确保它能够正常工作而不提供损坏的选项。

    -克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您的方框图将无法正常工作、因为电子产品将无法工作。 此开关仅断开 GND 线路与外部世界的连接(电池和负载之间等)。

    MCU/RS485/内部电源持续连接至电池组的 V-。

    [/报价]

    这更有意义。 当我构建此图时、PCB 上的所有器件与远程电池之间的 GND 将断开并置于未知的 GND 电势状态、此设计没有意义。 在这里、从外部连接切断 GND 更有意义、但我通常希望电源轨与外部源断开。 在子卡连接板中、GND 始终首先连接、电源最后连接、以确保在电源打开之前 GND 状态常见、断开时先移除电源、然后再移除 GND。 我想其他应用应该遵循这一原则、在需要断开时保持公共 GND 和断开电源。

    我将使用隔离式收发器,因为您有许多选择-只是为了确保它工作而不提供中断选项。

    在选择隔离器件时是否需要帮助? 我可以将该主题重新分配给负责这些器件的产品系列、从而为您提供帮助。

    -鲍比

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby。
    非常感谢。 我做出了选择、但价格相当昂贵、我认为与反激式电源结合使用的是更便宜的解决方案。 因此、请让我联系一个人、他/她可以为我选择 RS485选项和整个电子产品的电源。
    -基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我要将此主题重新分配给隔离团队、以获得有关隔离 RS485器件的帮助。 在他们帮助进行选择后、他们可能会将该主题重新分配给电源生产部门的人员、以获得产品建议。  

    我怀疑他们应该在下周初回复你。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby、感谢您将此转交给隔离器件团队。  

    Christian、您好!  

    ISO1412是隔离式 RS485的常见选择、与 SN6501配合使用可实现隔离式电源(隔离式变压器驱动器)。 您可以  在此处找到我们的隔离式 RS 至485收发器产品选型指南。  

    在产品选型指南中、您应该会看到提供集成电源的 ISOW1412选项。  

    我希望这对您有所帮助、如果您想了解更多详细信息、可以随时跟进新话题。

    此致!
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew。

    感谢您关注该主题。 RS485和独立隔离式电源分离配置的优点是什么? 我跳过了这个地方,因为我没有找到一个适合小尺寸和价格合理的变压器的好住宿地。
    此外、我喜欢 W 版本的使能引脚 EN/FLT、从而能够获得更低的功耗状态、这是 SN6501或主转换器之上的反激式解决方案所无法提供的状态。 但我希望了解更多有关这方面的信息。

    您是否阅读过之前的文章并同意该情况需要一个隔离式 RS485或可以规避? ISOW 对于我们价格范围内的最终产品不是很方便。

    此致、
    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    我们在 SN6501的数据表中提供了变压器建议。 使用分立式隔离电源解决方案的优势在于、将变压器分开可实现更好的热性能。 由于您可控制所使用的变压器、因此您还将拥有更广泛的电压输出选项。 如果需要、SN6505还会为您提供一个使能引脚以进入低功耗状态。  

    您是否阅读过先前的帖子并同意该情况需要一个独立的 RS485或这是否可以规避? ISOW 对于我们的价格范围内的最终产品不是很方便。[/报价]

    我已再次进行了更详细的回顾。 根据我的理解、您似乎有2个电路板、但您希望接地电位有很大不同(超出 RS485标准允许的共模电压范围)。 如果是这样、建议在 RS485节点之间进行某种形式的隔离。 在两个电路板上添加隔离器和隔离式电源、将允许 RS485总线基于自己的 GND 基准运行、而无需担心隔离器另一侧的 GND 电势偏移。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁