This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:共阳极与共阴极 ESD 二极管

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334606/tpd1e0b04-common-anode-vs-common-cathode-esd-diodes

器件型号:TPD1E0B04
主题中讨论的其他器件:ESD441

您好!

为什么有 共阳极和 共阴极 ESD 双向 ESD 二极管,我们应该在什么基础上选择它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    在双向布局中、这两种配置之间没有功能差异。 双向共阳极的功能应与双向共阴极相同。 我知道的唯一差别是、制造裸片所用的工艺可能会在这些配置中的某个配置中优化特定规格。  

    因此、简言之、 在这些双向配置之间进行选择的唯一基础是任何更适合您应用的规格。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您回答此问题。 是否需要添加任何串联电阻来限制流经 ESD 二极管的电流。

    此致、

    索宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    为了解决这个问题、我需要更多地了解您的应用。 一般而言、我们认为没有必要限制通过 ESD 二极管的电流。 下面是我们的器件之一 ESD441中的 TLP 图。 该器件可以处理大量电流、电压将像电流那样简单地增加。  

    这种增加的电压可能会对下游电路产生不利影响、具体取决于您尝试保护的器件的绝对最大电压。 通常、在了解器件/接口的情况下、我们会建议考虑应用的要求、以避免添加额外的电阻器。

    是否有您希望保护的特定接口/应用? 我很乐意为您提供我们的最佳解决方案!

    此致、

    J·普拉盛