This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83无输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329348/sn65dsi83-sn65dsi83-no-output

器件型号:SN65DSI83

您好、TI 专家!

我们需要在 CPU 和 LCD 显示屏之间使用 SN65DSI83、如下所示:

现在、我们根据数据表中的步骤进行配置、但在第二步、DSI 数据必须被驱动为 LP11状态(即、将数据设置为高电平)、这由 CPU 的底层驱动程序限制。 我们只能让数据保持输出状态、然后执行以下一系列复位、寄存器配置、PLL 使能和其他操作。 但最后、无法锁定 SN65DSI83的内部 PLL。

是否有办法解决这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    很遗憾、您需要找到一种方法来修复 CPU 的驱动程序、因为 MIPI 规范要求启动时进入 LP11状态:

    您还可以通过启用色条在 DSI83的 TX 端测试系统的功能(数据表中的表7-8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VP:

    现在 SN65DSI83可以很好地工作、并且可以正常输出信号。

    另一个问题是、SN65DSI83的所有 NC 引脚都可以用于引脚输出、它们不会连接 SN65DSI83内部的任何引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    "用于引脚排列"是什么意思? 这些引脚不应连接并且应保持悬空。

    此致!

    V·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行 PCB 布线。 例如、某个信号线在某个 NC 焊盘上钻取并传递到其他 PCB 层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、

    我不建议这样做、因为即使信号不是高速、也不希望任何信号连接到 RSVD 引脚。