This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:启动

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334356/dp83tc811r-q1-start-up

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

您好!  

我们使用 与 LAN7801器件连接的 DP83TC811R-Q1。 我想配置 DP83TC811R-Q1寄存器、以便在 POR 后使以太网接口可用。

我已检查计算机在 LED0_GPIO 启动后检测到以太网接口。 我已将寄存器16h (BIST 控制寄存器)设置为0x102值。 让我感到困惑的是、根据数据表文档、最后2位是"保留"的:

我需要一种在正常运行(非环回测试)下配置 PHY 并使"链路状态"启动的方法。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    PHY 是以环回模式加电、还是以寄存器0x16=0x102加电?  PHY 是否正确检测链路(在811端和 LAN 端)?

    您的意思是、LED0启动后、计算机接口会检测到以太网接口? 您的意思是、一旦它亮起或锁定到正确的绑带、它会怎么样? 当 LED0启动时、如何进行测量?

    在 PHY 上电(通过 VDD)和 MDC/MDIO 接口可用之间会有一些延迟。 查看数据表中的以下规格(您可以单击图像放大)。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa 您好、下面我将总结一下我们需要的要点:

    1) 我们希望在 MAC (LAN7801)和  DP83TC811R-Q1器件之间以太网连接到100Mbits。

    2) 我们希望为两个器件正确配置寄存器。 电路板上电后、应从外部 EEPROM 加载寄存器。 问题: 应将 DP83TC811R-Q1的哪个寄存器配置为能够以100MBit/s 的速度与该器件正常配合使用?  

    3) 为了连接 DP83TC811R-Q1器件、我遵循以下文档:《DP.83TC811配置以符合开放联盟规范》、其中第3节"软件配置"介绍了将此器件配置为主器件/从器件的所有步骤。 执行这些步骤后、我将 建立 DP83TC811R-Q1链路(LED0启用)、从那一刻起、Windows 就会检测到该以太网接口、并且我能够以100Mbit/s 的速度进行通信。

    问题与步骤2类似:我们如何按照此步骤操作、以便在器件上电后自动完成寄存器?  

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      为了通过 Open Alliance 测试、必须使用 DP83TC811配置 Open Alliance 规范文档中提到的寄存器对 DP83TC811进行编程。 如果没有这些寄存器写入、DP83TC811将无法通过合规性测试。 请注意、在脚本完成之前、此初始化脚本会阻止 PHY 建立链接。

    如果您希望 PHY 在 POR 完成后自动尝试与有效链路伙伴建立链路、则可以通过搭接或寄存器0x18B 将 PHY 设置为自主模式。 对于自动链路建立、还应检查您的主器件/从器件配置是否正确。  

    2) 我们希望为两个器件正确配置寄存器。 电路板上电后、应从外部 EEPROM 加载寄存器。 问题: 应将 DP83TC811R-Q1的哪个寄存器配置为能够以100MBit/s 的速度与该器件正常配合使用?  [/报价]

    您的外部 EEPROM 是否支持 MDIO/MDC? 如果是、您应对文档 DP83TC811配置 Open Alliance 规范中提到的寄存器进行编程DP83TC811仅支持100Mbps、因此它默认在该模式下会通电。

    此致、

    梅利萨