This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:Sch 审核

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331453/ds100mb203-sch-review

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS110DF410

尊敬的 TI 团队:

在10G-KR 多路复用器应用的设计中、我们使用了 DS100MB203、

1.请查阅随附的 SCH,谢谢

2.在数据表中有三种功能模式:引脚控制模式、SMBus 和外部 E2PROM。

因此、上电时可以通过 PIN_ENSMB 识别功能模式、对吧?

如果我将 RESET 拉至低电平、然后在正常运行时再拉至高电平、是否可以重新识别该功能模式配置?

3.如果在 SMBus 模式下、是否意味着正常运行时会忽略 PIN_SEL0和 PIN_SEL1的电平变化、对吧?

4.如果处于引脚控制模式、是否意味着 EQ/DE 的设置将由上拉和下拉电阻器固定、且在正常运行时不会更改、对吧?

 e2e.ti.com/.../7384.10G_2D00_KR-mux.pdf

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我将审阅原理图、并在2018年3月3日(星期五)由 EOD 提供反馈。

    2.在数据表中有三种功能模式:引脚控制模式、SMBus 和外部 E2PROM。

    因此、上电时可以通过 PIN_ENSMB 识别功能模式、对吧?

    如果我将 RESET 拉至低电平、然后在正常运行时再拉至高电平、是否可以重新识别该功能模式配置?

    [/报价]

    我在工作台上测试了此行为、发现功能模式(引脚模式/SMBus 从模式/SMBus 主模式)可在正常运行期间动态更改。 无需对器件进行下电上电或通过切换 RESET 引脚来更改功能模式、只需更改 ENSMB 引脚上的电压电平即可。

    Unknown 说:
    3. 如果处于 SMBus 模式、这是否意味着在正常运行时、PIN_SEL0和 PIN_SEL1的电平变化将被忽略、对吧?

    在引脚模式和 SMBus 模式下、SEL0和 SEL1引脚用于将输入映射到输出。 在 SMBus 模式下、寄存器设置可用于覆盖 SEL0/SEL1引脚控制。

    Unknown 说:
    4. 如果处于引脚控制模式、是否意味着 EQ/DE 的设置将由上拉和下拉电阻器固定、并且在正常运行时不会更改?

    在引脚模式下的正常运行期间、可以动态更改 EQ 和去加重设置。 正常运行期间、器件将持续读取 EQ 和 DEM 引脚上的电压电平。

    此致!

    卢卡斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lucas:

    感谢您的支持,由于我们的老板强调项目和客户信息在目前阶段是保密的,所以现在我不能与您分享信息,需要您的理解。 非常感谢。

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我在工作台上测试了此行为、发现功能模式(引脚模式/SMBus 从模式/SMBus 主模式)可在正常运行期间动态更改

    =>是否这意味着我不需要在 Pin48_ENSMB、Pin20_EQ_D0、Pin19_EQ_D1、Pin49_DEM_S0、Pin50_DEM_S1、Pin23_SEL0、Pin26_SEL1、

    由于我们可以在 I2C 模式下工作、并且 ENSMB、SEL0和 SEL1引脚 连接到 CPLD、这可以动态更改电平、

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    感谢您的支持,由于我们的老板强调项目和客户信息在当前阶段是机密信息,因此我现在无法与您共享信息,需要您的理解。 非常感谢。[/报价]

    我明白了、谢谢。

    =>是否这意味着我不需要为 Pin48_ENSMB、Pin20_EQ_D0、Pin19_EQ_D1、Pin49_DEM_S0、Pin50_DEM_S1、Pin23_SEL0、Pin26_SEL1提供硬件上拉或下拉电阻器

    正确、所有这些引脚都可以通过 CPLD 进行设置、而不是通过硬件上拉/下拉进行设置。

    我正在审查您的原理图、我有几个需要澄清的问题。

    1. 是否计划在 SMBus 从模式和引脚模式之间切换? 您能否分享有关何时切换功能模式的更多详细信息?
    2. 是否要根据使用 SMBus 从模式或引脚模式的时间更改硬件上拉/下拉电阻器?
    3. 10G-KR 是特定于背板应用的协议。 SFP+模块用于前端口光学应用。 您是否打算将10G-KR 与 SFP+模块一起使用?

    此致!

    卢卡斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    1. 是否计划在 SMBus 从模式和引脚模式之间切换? 您能否分享有关何时切换功能模式的更多详细信息?=>这是第一次使用此组件,因此我们没有计划如何控制它,或者是否需要在当前阶段即时切换, 但我认为我们需要保留一些东西,以防未来的需要。
    2. 硬件上拉/下拉电阻是否会根据使用 SMBus 从模式或引脚模式的时间进行更改?=>如果没有其他要求或更改,也不会更改,但我认为在测试调试时,EQ/DQ 的电阻将更改为保证通过测试。
    3. 10G-KR 是特定于背板应用的协议。 SFP+模块用于前端口光学应用。 您打算将10G-KR 与 SFP+模块一起使用吗?=>是的,请问您有一个问题,我尝试在网络上查找,但似乎没有找到合适的材料。 对于10G-KR PROTOCAL、它是否采用 MAC-PHY 架构? 如果是、连接到10G-KR 信号的 SFP+模块将用作 PHY 或 MAC?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我理解、感谢您对 SMBus 从模式/引脚模式和 PU/SMBus PD 电阻器的说明。

    请允许我解释一些常见规格如何融入典型的10G 以太网系统。 此应用图来自 DS110DF410数据表。

    • 10GBASE-KR (红色箭头):这是一项带有背板介质的电气规格、完全定义了兼容以太网 PHY 的特性和特性。 10G-KR 支持链路协商和自动协商协议。
    • 10GBASE-R (红色、蓝色箭头):这是一个更通用的规格、定义了 PHY 的功能和特征、而不关注特定的介质。 10G-R 同时适用于背板应用(MAC <--> PHY)和前端口应用(PHY <-->光模块或无源铜缆)。 10G-R 不支持 LT 和。
    • SFF-8431 (蓝色箭头):此规范定义了 SFP+前端口应用的高速和低速主机与模块电气规范。
    • 10GBASE-ER SR (短距离)、10GBASE-LR (长距离)、10GBASE-ER (超长距离) (绿色箭头):这些规格描述了光收发器的要求、而不提供可驱动收发器的 PHY 的电气要求。

    通常、我们看到客户在10G 以太网系统中的两个不同位置实施 DS100MB203。

    • 背板 (在 MAC 和 PHY 之间):如果启用了链路训练和/或自动协商、则使用10G-KR 模式。 如果 LT 和 AN 被禁用、使用10GE 模式。
    • 前端口 (PHY 与光学模块或无源铜缆之间):使用10GE 模式。 SFP+光纤模块不支持 LT 和 AN。

    据我所知、SFP+模块始终存在于线路卡的前端口。 我还没有看到任何使用 SFP+模块的背板(10G-KR)应用。 您能否分享一个详细的方框图、以展示您的应用如何适应10G 以太网系统、便于我更好地了解您的预期用例?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    这是我的原理图审阅反馈。

    e2e.ti.com/.../DS100MB203_5F00_Schem_5F00_Review.pdf

    尽管 ENSMB、EQ、DEM 引脚仅可由 CPLD 控制、但我建议在这些引脚上保留上拉/下拉电阻器的空间。 这样便可以在确定最终设置后由硬件进行设置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    对于此问题、我将查看 Marvell、如果收到回复、则向您反馈。 谢谢

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    当然、当您得到回复时、请告诉我。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    在我得到答案之前,假设 TL10--CPU 使用10GKR,TL10--SFP+使用 10GE,

    如何设置 DS100MB203的 MODE 引脚?

    请问  在将 MODE 设为0和1时、DS100MB203有何确切的不同?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    我看到3个可能的选项可以动态更改模式设置。

    1. 将 MODE 引脚连接到 CPLD。 更改 MODE 引脚上的电压电平的同时、您可以更改 SEL0/1引脚上的电压电平。 当您更改输入/输出映射时、这将有效地更改模式设置。
    2. 通过逆变器将10G_MUX_SEL1和/或10G_MUX_SEL0连接到 MODE 引脚。 当 SEL0/1 = 0 (TL10 - CPU)时、MODE = 1 (10G-KR)。 当 SEL0/1 = 1 (TL10 -- SFP+)时、MODE = 0 (10GE)。
    3. 如果使用 SMBus 从模式、则可以覆盖 MODE 引脚设置、并通过寄存器设置配置模式。 在整个器件持续时间内将0x08[2]= 1置为有效(覆盖模式寄存器位)。  然后可以在0x17[6](D_OUT0)、0x25[6](D_OUT1)、0x2D [6](S_OUTA0)、0x34[6](S_OUTB0)、0x3B[6](S_OUTA1)中配置模式设置。 和0x42[6](S_OUTB1)。

    10G-KR 模式:将信号路径配置为线性转接驱动器。 输出是输入和 EQ 设置的模拟表示。  禁用信号检测、去加重以及 VOD 功能。 线性度是支持10G-KR 协议(自动协商和链路训练)所必需的。

    10GE 模式:将信号路径配置为限幅转接驱动器。 仅当达到信号检测阈值时才启用输出、不会跟随输入信号的模拟行为。 TX 驱动器上应用了 VOD 和去加重设置、以帮助满足严格的 SFI 眼图波罩要求。

    基于以上描述、我假设您的用例可以选择绕过 PHY、直接将 SFP+模块连接至 MAC? 由于 SFP+模块不支持这些协议、如果您可以在 MAC 上禁用自动协商和链路训练、这应该是可能的。 如果你想在使用 TL10 - CPU 配置时禁用一个和 LT,那么你可以随时使用10GE 模式。

    该方框图是否是您的应用的准确表示?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    非常感谢您、您的建议对于我们的产品设计非常有帮助。

    我们从 Marvell 得到了响应,它可以支持10KR 和10GE,但需要更多的软件工作来动态切换,这将花费大量的时间。

    所以我现在要关闭这个例子、避免等待很长时间后再进行下一个进程。 可以吗?

    此致

    丽莎