This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCUR 芯片尺寸

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334730/pca9306-pca9306dcur-die-size

器件型号:PCA9306

大家好、我的客户注意到、两个具有相似生产日期代码和原产国的相同组件的裸片尺寸略有不同。 DC 2227 (图片右侧)的裸片尺寸似乎较小/可缩小。

因此、问题是芯片尺寸是否已改进、这将如何影响此特定组件的可靠性/功能? 如果两个组件都安装在同一电路中、是否存在任何不兼容问题?

请提供建议。 提前感谢您的参与。

此致、

米兰达