This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:次要总线上连接的 PCI 总线器件未检测到。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334268/pci2050b-the-pci-bus-devices-connected-on-secondary-bus-are-not-detecting

器件型号:PCI2050B

尊敬的 TI:

我在设计中使用了 PCI2050B 来进行 PCI 总线插槽扩展。 已检测到桥接 IC、但未检测到辅助总线上连接的设备。

请我尽快在这一问题上需要帮助。  

谢谢。此致、

文卡特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI!  

    遵循了 参考原理图和实施指南、但未检测到辅助总线上连接的器件。  

    您能帮我解决这个问题吗?  

    如何将 idsel 分配给辅助总线上的器件?  

    idsel 是否有任何作用不被发现?  

    我已经为每个两个 PCI 插槽分配了第24位和第25位的辅助总线。 这是否可行、或者您是否可以建议进行任何更改。  

    谢谢、此致

    文卡特。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    请注意、在之前的讨论中、我要求对解决方法进行说明、因为通过 PCI2050B 连接 PCI 卡时、系统没有挂起: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328799/pci2050b-carrier-board-designed-with-pci2050b-for-pci-bus-slot-extension-leading-to-sbc-fail-or-hanging-issue 

    我还要求您提供原理图、但尚未收到。

    另请注意此处 EVM 原理图的 IDSEL 部分:

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    SBC 挂起问题是由于为 SBC 和 PCI 桥提供了外部时钟所致。 整流后禁用相同的电压。

    我无法分享原理图、因为这是机密信息。 但我可以通过流程图进行解释。

    SBC-->PCI 桥(33Mhz)(PCI2050B)-->(IDSEL- SAD24) PCI 桥33MHz (PCI2050B)--> PMC SLOT1 (IDSEL-SAD24)

                                                                            --> PMC SLOT2 (IDSEL-SAD25)

    在 SBC 上检查时、未检测到第二个 PCI 桥上连接的设备。

    但两个电桥都被检测到。

    希望您已了解。 未检测到在辅助总线上与第二个 PCI2050B 连接的器件。

     

    此致、

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    感谢您的其它说明。 是否指出您从 SBC <--> PCI2050B <--> PCI2050B <--> 2个 PCI 插槽?

    您是否也在设计中验证了 INTx#路由?

    此致!
    大卫