This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:TCAN1146-Q1:nINT/SDO 线路的多点系统连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334676/tcan1146-q1-tcan1146-q1-multidrop-system-connections-for-nint-sdo-lines

器件型号:TCAN1146-Q1

您好!

我们在设计中使用 TCAN1146、我想知道在多路复用器中可以如图所示连接 nINT/SDO 线路吗? 我们需要在固件中采取什么措施?

由于我们使用了11个多站 CAN 收发器、但仅针对3个器件显示。 我们希望避免使用额外的多路复用器。 请尽早建议。

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TCAN1146中、在什么条件下也会生成中断? 是否仅在故障条件下进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    是的、只要 MCU 直接控制 nCS 引脚、您就可以像这样将 TCAN114x-Q1的 SPI 线路连接在一起。 这是 nCS 引脚的目的、即选择在并行系统中激活哪个 SPI 控制器。 nINT 引脚表示寄存器0x51、0x52、0x53和0x54中显示的中断。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特