This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS311:IEC61000-4-5等级

Guru**** 2984090 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS311, TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334051/esds311-levels-of-iec61000-4-5

器件型号:ESDS311
主题中讨论的其他器件: TIDA-010242

大家好!

针对 ESDS311测试了多少个级别的 IEC61000-4-5?
请告诉我 IEC61000-4-5的等级。

此外、是否有任何其他浪涌保护二极管阵列可以提供 MIL 标准级别的浪涌保护?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    IEC 61000-4-5等级表示峰值浪涌电流额定值吗?  如果是、您需要保护的峰值浪涌电流(Ipp)是多少?

    对于8/20us 的浪涌、ESDS311的 IPP 额定值为25A。  

    我不熟悉 MIL 标准电平浪涌、如果您可以提供有关浪涌波形的更多信息、这些信息会有所帮助:

    峰值电流/电压、脉宽、上升/下降时间、浪涌发生器的阻抗、所用的耦合网络?

    我发现了一个应用手册、其中讨论了 MIL-STD-1275E 浪涌保护、 MIL-STD-1275E浪涌保护参考设计、如果浪涌波形相同、我就不会浪涌了。

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Sebastian、


    感谢您的回答。

    有一个有关 IEC 61000-4-5浪涌测试的英文网页、请参考。

    https://www.ametek-cts.com/know-how/iec-transient-pulse-immunity/iec61000-4-5-surge

    我有一个测试级别表。 请告诉我 ESD311属于哪个等级。


    我们尚未向客户确认 MIL 产品的详细信息。 客户只询问是否存在 MIL 产品。
    告知客户没有 MIL 产品、TIDA-010242是解决方案。
    感谢您的支持。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    ESDS311的额定电流为25A、这基本上是通过42欧姆网络造成的1kV 浪涌。 (1kV/42欧姆= 23.8A)。

    这将对应于 2级 从您提供的表接地。  

    此致、

    塞巴斯 

    蒂安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的回答。
    我了解。

    此致、
    石渡市