This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:具有 RAW8单色摄像头传感器寄存器设置的 DS90UB954-Q1EVM、DS90UB953-Q1EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334228/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-q1evm-ds90ub953-q1evm-with-raw8-monochrome-camera-sensor-register-settings

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

大家好!

我正与 FPDLINK III 合作、以从 RAW 8位单色摄像头采集图像。 我正在尝试在 Nvidia Xavier NX 上运行它。 首先、我初始化传感器。 我可以通过 i2c 来访问传感器、串行器和解串器、然后进行读取和写入。 但是、当我尝试打开流时、我无法访问 流。 对于运行 Raw 8单色传感器的寄存器集、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 由于您能够成功读取和写入、因此系统的配置可能是正确的。  就 FPD-Link 器件而言、无需额外的寄存器设置即可开始流式传输数据。 假设初始化已完成、串行器从摄像头接收到数据后、会将数据传输到解串器、以供输出。 许多传感器确实有一个寄存器位、必须对该位进行设置才能在初始化后启用流式传输。 在寄存器映射中、这可以列为 类似于"启用流"或"启动流"的内容。 如果可能、建议与摄像机供应商联系、以获取有关阻止流开始的内容的更多详细信息。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以成功地在摄像头和串行器上写入和读取、但在串行器侧、我从0x5e 寄存器 CSI_ERR_DLANE01注册表中读取0x44。 因此、我会收到同步序列中的多位错误-两个通道的不可纠正的故障。 您是否知道为什么会出现此错误?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多位同步序列错误意味着串行器在传入数据中的传输同步信号开始中检测到错误。 95x 基于 CSI 的串行器和解串器使用 CSI DPHY 视频协议。 如果接收到的数据未遵循 DPHY 协议中指定的顺序、则会标记该错误。  这可能是由于摄像头和串行器之间的连接错误、或摄像头的初始化或 TX 端口出现问题。