This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:TIDA-00426中的其他器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM, DS125DF1610, DS250DF410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335227/ds125df1610evm-additional-devices-in-tida-00426

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610DS250DF410EVM

你好

   DS125DF1610EVM 是否需要任何 EVM 来支持其评估?

看看 TIDA-00426、其中的哪些组件未包含在 EVM 板上(例如、我在参考设计的 BOM 中看到 EVM 上用于 MSP 连接的引脚和 MSP 器件的引脚)、宜与 DS125DF1610一起进行评估?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    DS125DF1610EVM 不需要任何其他 EVM 或器件与其一起工作。 DS125DF1610EVM 已经包含一个板载 MSP430、可用于访问 SMBus 寄存器。

    可与 DS125DF1610 EVM 搭配使用的部分元件包括:

    • Huber+Suhner 1x8 MXP 电缆组件、可接入连接到 U7、U14、U23、U24、U25、 U26. DS250DF410EVM 用户指南中包含建议的 PN。
    • 用于图形生成和验证的 BERT。 此外、DS125DF1610还具有 PRBS 发生器和校验器功能块。
    • 外部时钟源。 此外、DS125DF1610EVM 还具有一个板载312.5 MHz 振荡器。
    • 示波器上。 此外、DS125DF1610还具有眼图张开度监视器功能块。
    • 地址。 可用于评估 SMBus 主模式操作。

    此致!

    卢卡斯