This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:作为 MaxLinear GPY115C0VI (1G 以太网 PHY)的引脚对引脚替代产品

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336354/dp83867ir-pin2pin-alternative-to-maxlinear-gpy115c0vi-1g-ethernet-phy

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83869

我们是否有  MaxLinear GPY115C0VI (1G 以太网 PHY)的 P2P 替代产品?

CrossRef 工具不显示任何建议。

谢谢

约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    对于1Gbps PHY、我们只有 DP83867和 DP83869。 遗憾的是、我们没有 DPY1150VI 的 P2P 替代方案。

    --

    此致、

    林希尔曼