This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:如何控制 EN 引脚?

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336178/tusb1002a-how-to-control-en-pin

器件型号:TUSB1002A

尊敬的 AE:

    EC 引脚包括内部上拉400k。

    请向我提供一些建议、以便 在这些条件下控制输出 EN 引脚

    输出 EN 引脚提供 0V:       TX / Rx 通道将被启用/禁用?

    输出 EN 引脚提供 3.3V 电压:     TX / Rx 通道将被启用/禁用?

    输出 EN 引脚 设置  悬空:  Tx / Rx 通道将被启用/禁用?

此致

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁斯

    EN 是输入引脚、而不是输出引脚。 您可以驱动 EN 引脚

    当 EN 引脚被驱动为低电平时、TUSB1002A 将处于关断模式。  在关断模式下、TUSB1002A 的接收器终端将处于高阻抗状态、TX/Rx 通道将被禁用。

    当 EN 引脚驱动为高电平或悬空时、TUSB1002A 将处于正常模式。

    谢谢

    大卫